请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 主题中讨论的其他器件:BQ25731、 TPS55288
您好!
我们需要支持一些 PD 适配器项目、有些具有我们无法支持的 PPS 源要求、但我们可以使用 TPS25750D 来支持非 PPS_Source 项目。
PDO 要求如下所示、这对我们来说是可以接受的。
- PD 24W 5V 3A、9V 2.67A、12V 2A
- PD 27W 5V 3A、9V 3A
我的问题是、如果选择 TPS55288或 BQ25731 (在 TPS25750D EVM 上)、主要区别是什么。 您能否对此提供一些解释?
谢谢、
安东尼