This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:TUSB4041I

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977424/tusb4041i-tusb4041i

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件: TPS2561

你(们)好

我尝试使用 TUSB4041I USB 集线器连接到4个下行 USB 设备。

我可以通过软件查看集线器、但连接4个下游器件时没有看到与它们的通信。

器件的复位被上拉、但 也会进入处于高阻态未驱动状态的 PIC。

我在 PWRCTL 引脚上有上拉电阻器、但相信这些引脚上没有上拉电阻器、因此未安装。

我使用的是 TPS2561 VBUS 电源控制器、如下面的电路所示。

谢谢你。

此致、

Rob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我向您发送了一个朋友请求、您能否直接向我发送原理图?  论坛上没有出现。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN。

    我相信我现在已经解决了下行链路的问题。

    我移除了 GRSTZ 上的10k 上拉电阻并添加了一个1uF 电容器接地、现在所有四个下行链路都处于活动状态并正常工作。

    感谢您的快速回复。

    此致

    Rob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太棒了!