This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:ATA6563的替代器件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973701/tcan1042h-alternative-part-for-ata6563

器件型号:TCAN1042H
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

大家好、

您能就 CAN 收发器(ATA6563)和外部 CAN FD 控制器(MCP2518)的替代器件提供建议吗?  

我只选择 TCAN1042H 作为示例? 需要专业意见的建议。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否告诉我我们与名单中的人之间有何区别? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    我建议在此处替换具有 V 后缀的 TCAN1042。 该器件支持5Mbps CAN FD 速度、具有集成 IO 电压转换和待机模式。 看一下这两个器件的数据表、我没有看到要注意的很多差异。 最重要的是、这两款器件均遵循 ISO 11898-2:2016标准。 我看到的最显著的区别是 TCAN1042的较短循环时间、这在使用不同器件时可能表现为轻微的时序差异。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的详细解释! 乐于助人!

    我想跟进并查看案例、外部 CAN FD 控制器(MCP2518)(您似乎错过了该案例)、谢谢!

    这些器件(ATA6563和 Tcan1042)是否也是 P2P?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    抱歉! 遗憾的是、除 TCAN4550外、TI 目前不提供任何专用的 CAN FD 控制器 IC、TCAN4550还具有集成收发器。 由于这一差异和其他差异、 如果不进行其他设计更改、则无法更换 MCP2518。  

    TCAN1042V 与 ATA6563具有相同的引脚布局和功能、因此、这些器件是引脚对引脚兼容的。  

    此致、
    Eric Schott