This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:TUSB542交流端接/TUSB321引脚使用/原理图审阅

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977576/tusb542-tusb542-ac-termination-tusb321-pin-usage-schematic-review

器件型号:TUSB542
主题中讨论的其他器件:TUSB321

您好!

我已经阅读了很多有关 TUSB542和 TUSB321的文章、但仍有一些问题。

原理图附于希望澄清的部分(仍在进行中)。

配置:

  • 我的板具有一个 SoC、并将 USB 3.0端口配置为器件端口。
  • 我在 UFP 模式下使用 TUSB542。
  • 我使用 TUSB321作为 CC 控制器。
    • DS 没有任何特定的 UFP 示例。
    • DS 未明确说明在 UFP 模式下如何处理某些引脚

问题/请求

  1. 能否验证 SS 线路的交流端接 。
    1. 参考资料: e2e.ti.com/.../3428609
  2. 您能否验证 TUSB321引脚是否可以在 UFP 模式下保持未连接状态。

此致、
Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TUSB542、不需要 C312/C313

    对于 TUSB321、未使用的引脚可以悬空、UFP 无需 Vbus 开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    是否删除了我在上一帖子中提供的参考链接中的方框图? 它显示/建议了所有差分对上的电容器。

    那么、TUSB542和 SoC 之间没有交流端接? 这似乎与数据表相反。 这不是 UFP 图。

    此外、电容器的值是否正确。 数据表中注明了75-100nF、但这里的许多文章中的某些对上的状态为220nF、而其他对上的状态为330nF。

    是否可能有更新的 TUSB542数据表?

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、此帖子显示/建议所有差分对上的电容器、但这是使用集线器的。 UFP DS 中的其他示例将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我对无源多路复用器件感到困惑。

    对于 TUSB542、TX 和 RX 引脚都需要100nF 的电容连接 SOC。