This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212-Q1:使用 TUSB212

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB216, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973194/tusb212-q1-using-tusb212

器件型号:TUSB212-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB211TUSB212TUSB216

你(们)好

我正在设计一个带有 USB2.0主机的系统。

我希望使用转接驱动器的选项进行原型设计、由于我应该仅连接短于0.5m 的电缆(非标准)、因此我想使用 TUSB211-212。

这些器件中的任何一个是否可用于主机端?

我观察到、块方案仅注意器件侧、但 TUSB212被描述为"主机/器件无关"。

两个器件在 DS 上都没有前置/后置通道测量。

我看到 TUSB216/217确实有 前置/后置通道测量、但它们超出了我的设计规格。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB212适用于主机和器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    您能否说出为什么 tusb211不适合主机端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB211也应作为主机侧工作、