This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:输出条件

Guru**** 2512985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973788/am26lv32e-output-conditions

器件型号:AM26LV32E

您好!

如果 G 低电平和 G_Bar 高电平、输入处于任何状态时输出是否为低电平?

此外、您是否还了解类似的接收器、 如果输入悬空、它们会将输出保持在低电平?

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HSG、您好!

    感谢您将此问题提交给 E2E。 如果 G 为低电平且 G_bar 为高电平、则输出将为高阻抗、因此对于放电路径、它将为低电平、除非外部将其上拉。

    我不知道在输入悬空时会使输出保持低电平的类似器件、通常在输入悬空时输出保持高电平。 我已通知我们的 RS485和 RS232专家该主题、以便他进一步评论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hsg、

    我不知道有任何 RS-485收发器使用浮动输入保持低电平有效。 原因是驱动器通常默认处于禁用状态、以便在  器件热插拔时最大限度地减少对总线的干扰。

    此致、

    Hao