This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:未使用的输入和偏置

Guru**** 2849990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973792/sn65c1168e-unused-input-sand-biasing

器件型号:SN65C1168E

您好!

1) 数据表未指定如何连接未使用的输入。  TI 推荐什么?  

 2) 数据表指出:“如果需要,添加外部失效防护偏置,以确保在禁用驱动器电路时 A-B 端口上的电压±200mV。”  

      建议将哪些电阻值与100欧姆端接和5V 电源配合使用?

谢谢、

HSG