This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:HD-SDI 输出的推荐隔离?

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977017/lmh0397-recommended-isolation-for-hd-sdi-output

器件型号:LMH0397

大家好、  

您能否提出以下请求:

"

我们想就您的专业知识咨询一个主题。 我们将使用 LMH0397 IC。 您是否建议我们在 HD-SDI 输出中使用隔离变压器? 需要将要生成的视频信号隔离传输到外部世界、您是否可以向我们推荐隔离变压器? 或变压器所需的参数是什么? 您能否告诉我们在为 HD-SDI 选择变压器时应注意的参数?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    我们需要具有高带宽变压器。 最好具有至少3GHz 的带宽。 请咨询脉冲变压器、因为这可能是这些变压器的一个潜在供应商。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    您能否查看反馈并告知:

    "

    感谢您提供信息。 我们所说的高达3GHz 的频率会产生很大的带宽。 例如、如果我们尝试使下限和上限更具体、我们将使用的视频为1024x 768 @ 60Hz 和1280 x 1024 @ 60Hz。 根据这些信息、它们是否可以为我们提供变压器的下限和上限频率限制?

    我们选择了变体变压器、它们能否检查它们的适用性?

    NCS1-222-75+

    TCN1-152-75+

    我们找不到能够在脉冲中提供隔离的变压器。 如果您有一款您知道自己使用的产品、如果您能推荐、我们将非常高兴。

    "

    提前感谢

    此致

    Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    我不熟悉变压器。 也许客户可以联系 Pulse 并获取有关射频变压器的最新更新。 一个潜在部件可以是 CX2038:

    https://www.mouser.com/datasheet/2/336/pulse_CX2038-1199297.pdf

    此致、Nasser