This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:是否可以仅交换 D2引脚的输入极性?

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977275/sn65dp159-is-it-possible-to-swap-input-polarity-for-d2-pin-only

器件型号:SN65DP159

我的客户要求我遵循以下内容、请在下面查看我的估计答案?

Q1是否可以仅交换 SN65DP159输出侧的 D2引脚的极性?
    我的最差人:不 所有输入 n - p 将被交换。 它无法仅控制 D2引脚。

Q2:只能交换 D2引脚的输入和输出极性?
    我的最差人:不 输出通道永不改变。 它只会更改输入通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个问题的答案都是正确的。

    谢谢

    David