连接兼容 HDMI 2.0的接收设备时、源设备会根据标准定期读取 SCDC 寄存器、但遗憾的是、如果源设备关闭或电缆在 ACK 状态下断开连接、接收设备会将 SDA 保持在低电平。 I2C 标准规定、主器件在发生这种情况时执行总线清零操作。 是否可以生成这9个虚拟时钟?
我正在尝试通过 GPIO 控制实现此功能、但 SCL_SRC / SDA_SRC 和 SCL_SNK / SDA_SNK 之间的信号不同、我无法实现它。
数据表功能方框图中描述的"有源 DDC 块"是否实现电平转换以外的功能?