This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:有关电容器的数据表问题

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977263/tusb1002a-datasheet-question-about-capacitor

器件型号:TUSB1002A

尊敬的团队:

我的客户对数据表原理图有两个问题。 请帮助回答。 谢谢你。

除了 RX 通道上的330nF 电容外、我们还可以在 RX 通道上使用470nF 或更大的电容值吗? 该电容是否有任何可接受的范围?   

2.以下原理图中 C7/C8/R1的用途是什么? 这是必要的吗?  

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    1、不得按照 USB 3.2规范使用330nF 电容。  

    2.这些组件用于噪声过滤,但不是必需的。