This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30E:适用于 I2C 应用

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30E, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976656/ts3usb30e-for-i2c-application

器件型号:TS3USB30E
主题中讨论的其他器件: TCA9543A

您好!

 TS3USB30E 是否适合在 I2C 接口上使用?

我的客户有两个 I2C 主机需要控制一个 I2C 从设备、在这种情况下可以使用 TS3USB30E 吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您将需要在 这种应用中使用 TCA9543A 等器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我看到 TCA9543A 应用图是1个主器件+ 2个从器件、它也可以在2个主器件+ 1个从器件条件下使用?

    我的客户已经   在其他项目中使用了 TS3USB30E、出于库存原因、他们想要检查  TS3USB30E 是否 可以在 2主器件+ 1从器件条件下使用。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我仍然建议在此  类应用中使用 TCA9543A。  TS3USB30E 未针对此类应用进行测试或设计。