This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:复位状态行为

Guru**** 2949850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975485/tps65988-reset-state-behaviour

器件型号:TPS65988

您好!

我目前正在使用 TPS65988DH 进行设计。 当我上拉 USB PD 控制器的 HRESET 时、即使端口配置为9V、电源路径2不会闭合、电源路径1也会闭合 VBUS 5V。

我不确定这是否是 USB PD 控制器的正确复位状态行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我发送用于 Web 配置 GUI 的项目文件?

    我需要查看您配置的可能导致此问题的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    请查找随附的配置项目文件。

    但是、我不理解这些配置文件如何影响控制器的默认配置行为和复位行为。

    就我注意到的情况而言、GUI 中没有与它们相关的配置。

    如果有任何影响、请解释如何操作。

    e2e.ti.com/.../Pre-Alpha-Final-DH-1.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我总是要求配置文件支持我的调试、因为它节省了时间。

    完成我的审核并设置 EVM 以匹配您的 EVM 时、我将告诉您我发现了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢你的答复。

    但请尽快返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何切换 HRESET 引脚?

    该引脚应通过电阻接地、并在器件应复位时拉高。

    您看到的行为是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    复位引脚通过一个电阻器接地。

    我已经为该线路设置了一个跳线位置、使其上拉至3.3V。

    即使在复位置位状态下、PPHV1电源路径也会以5V 协商关闭、PPHV2路径也不会关闭、无论 SPI 闪存是否连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baghiya、

    如果闪存无法引导、TPS265988仍将协商5V 合同。  您是否可以访问 PD 分析器或通过某种方法来确定器件最终达到的 PDO 合同。

    PD 分析器将使调试变得容易得多。

    我还看到你还有另一个似乎相关的问题。  这些问题是否都与相同的启动相关?

    我想结束这两个主题中的一个、如果您认为合适的话、将所有问题集中在一个主题上。