This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988DH:默认配置无法正常工作

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975483/tps65988-tps65988dh-default-configuration-not-working-properly

器件型号:TPS65988

您好!

我正在使用 TPS65988DH 进行设计。 我们已经尝试了 PD 控制器的多种默认配置。

但在所有情况下、只有电源路径1正在关闭、电源路径2始终保持打开。

我们已经尝试了突出显示的配置。

配置完成后、PD 控制器工作正常。 但默认状态不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您尝试用于 EVM 的项目文件发送给我、我将了解导致您问题的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    请查找随附的配置项目文件。

    但是、我不理解这些配置文件如何影响控制器的默认配置行为和复位行为。

    就我注意到的情况而言、GUI 中没有与它们相关的配置。

    如果有任何影响、请解释如何操作

    e2e.ti.com/.../1541.Pre-Alpha-Final-DH-1.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用什么器件来连接 EVM?

    我已将复位设置回默认连接、我可以连接到3个不同的充电器作为 UFP、并连接到两个不同的器件作为 DFP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    该行为不在 EVM 中。

    它位于我的定制设计板中。

    现在、我已经使用一个100K 电阻器将 ADCIN2线路上拉至 LDO 3.3V。

    行为没有变化。

    您能建议配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baghiya、

    您是否能够与我的 VIA 私人留言分享您的原理图?

    如果我可以查看整个系统、我可以更轻松地为您提供帮助

    为此、您可以在论坛上向我发送朋友请求、然后我们可以以并行方式共享信息。