This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412-421EVM:查找 SigconArchitect V3.0.15

Guru**** 2986220 points

Other Parts Discussed in Thread: SIGCONARCHITECT, DS160PR412-421EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977448/ds160pr412-421evm-looking-for-sigconarchitect-v3-0-0-15

器件型号:DS160PR412-421EVM
主题中讨论的其他器件:SIGCONARCHITECT、

你(们)好

客户正在寻找 SigconArchitect V3.0.0.15、如用户指南中所述、请参阅随附的图像。 但是、重定向到 SigconArchitect 产品文件夹后、可用的最新版本为 v3.0.14 (2020年9月2日)。

客户还表示 、V3.0.14似乎不支持 DS160PR412-421EVM。 您可以确认吗?

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我们正努力在 TI.com 上获取新版本、同时我会向您发送一份请求、以帮助您直接提供 DS160PR412-421工具。

    此致、

    Undrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Undrea、

    感谢您的盛情款待。 我已接受请求。

    期待您提供的信息。

    谢谢!

    此致、

    梅纳德