This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100:ds25br100 NC 引脚(编号 5)=>我可以连接 GND 吗?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977120/ds25br100-ds25br100-nc-pin-no-5-can-i-connect-gnd

器件型号:DS25BR100

你(们)好

我是 John、我是硬件工程师。

ds25br100 有一个 NC 引脚(5)。  能否连接 GND? 因为 PCB 中的 GND 空间不足。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    请将此引脚保留为"无连接"。 该引脚在制造过程中使用、尚未确定将该引脚连接到 GND 的特性、器件可能违反数据表规格。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。