This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:与 I.MX8QM 连接

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976500/dp83867ir-connection-with-i-mx8qm

器件型号:DP83867IR

我想将 MIBX8QM6AVUFFAB (NXP)连接到 DP83867IRP。
您对此有什么经验吗?

在 EVK 中使用了 AR8031 (Qualcomm)、但不支持、我想替换它。
我正在研究并找到一个建议用 DP83867IRP 代替、所以我提出了这个问题。
www.ti.com/.../snla333.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们没有任何采用 I.MX8QM 的参考设计或示例原理图。 但是、您可以使用上述应用手册进行必要的设计更改、以将 AR8031替换为 DP83867。 我们还提供适用于 DP83867的 Linux 驱动程序、可按原样使用、也可作为开发您自己的软件的参考。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还可以!

    谢谢!

    此致、