This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:总线电缆未连接时的 R 状态

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977151/thvd1552-state-of-r-when-bus-cable-not-connect

器件型号:THVD1552

您好!

我们正在考虑使用此收发器、它的 R 输出通过一些二极管与其他串行驱动器进行多路复用。

我们需要确保在未连接总线电缆时、R 引脚被驱动为高电平、以使电路正常工作。

是否有人能够对该引脚的行为提供任何见解?

谢谢、

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第1节("开路、短路和空闲总线故障安全")和第9.4.3节中的表6提供了这种见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这很有帮助。