This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:存储器查询

Guru**** 2929120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973269/tca9548a-memory-inquiry

器件型号:TCA9548A

大家好、

你好。

只需确保 TCA9548ARGER 没有 任何易失性或非易失性存储器、对吧?

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    对你来说也是美好的一天! 感谢您将此问题提交给 E2E。

    由于 TCA9548器件具有寄存器和状态机、可在器件的下电上电时复位为默认值、因此从技术上讲、这是易失性存储器。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric!

    请定义类型、大小、是否可由用户修改以及要清除的任何进程。   

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    该 I2C 开关具有一个8位控制寄存器、可定义为可修改使用、因为来自 I2C 接口的信息可以在此处读取和写入。 虽然 I2C 状态机从技术上讲是存储器、但使用这些术语进行定义要困难一些、因为它不是用来存储数据的。 当器件循环通电或使用专用复位引脚复位时、控制寄存器和状态机将被清除。 这两种情况都不应视为非易失性。  

    如果您需要更多信息、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    如果您查看此器件的数据表、在寄存器部分中、可以查看其中的一些信息。 在第8.5节中、数据表介绍了编程方法以及重置器件以便也重置配置的方法。

    此致、