This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1419:热关断

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976338/thvd1419-thermal-shut-down

器件型号:THVD1419

您好!
THVD1419 /29是否具有热关断功能、可在过载时周期性地将其打开和关闭?
我只找到了在170°C 时发生关断的参考 没有进一步的文本引用。
磁滞在它再次打开之前有多大-或者它永远不会再次打开;-)

此致、
Wilfried Hermann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilfried、

    当结温从170c 以上降低时、THVD1419/29将进入正常运行模式。 您无需手动重启设备。 迟滞大约为10c 至15c。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

    非常感谢
    Wilfried