This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:电压兼容性问题

Guru**** 2952460 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, INA228, TCA9800, TCA9803, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977002/tca9617b-vol-compatibility-issue

器件型号:TCA9617B
主题中讨论的其他器件: INA228、 TCA9800、 TCA9803、 TCA9509

您好!

我们将 TCA9617B 用作总线中继器。 B 侧有7个器件、这些是 IN228电流传感器。

TCA9617B 的 SCLB 输出被指定用来在驱动低电平的同时保持一个0.5V 的静态偏移电压、这是可以理解的、正如数据表所示。

但 INA228器件规定 VIL 最大值为0.4V。

我们如何确保 INA228器件正确检测 SCLB/SDAB 上由 TCA9617B 驱动的低电平信号?

此致、

Manjunatha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunatha、

    正如您所看到的、TCA9617B 在 B 侧实现了一个缓冲低电平、这是正常运行所必需的。 A 侧不使用缓冲低电平。 由于 INA228的 VIL 最大值为0.4V、因此您无法保证从 TCA9617B B B 侧缓冲低电平的识别。

    根据应用的不同、可以通过几种方法来解决这一问题。 我建议评估的一个器件是 TCA9800 (或 TCA980x 系列)、它不使用缓冲低电平、但具有相同的引脚排列。 或者、您仍然可以使用 TCA9617B 等缓冲低电平器件、但可以使用器件的 A 侧进行 INA228通信。 但这需要重新安排董事会的工作、因此我的建议依赖于应用。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的电源电压是多少? 在3.3V 或更低电压下、可能会改用 TCA9803。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danny、

    感谢 您的快速响应。 我查看了 TCA980x 器件。 但是、对于 B 端口上的灌电流、为了保持低 VOH、似乎有一些严格的要求。

    是否有更好的解决方案可以在不要求我们更改当前设计的情况下工作?  

    大家好、Clemens、

    VCCA 和 VCCB 运行在3..3V。  

    此致、

    Manjunatha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunatha、

    需要进行更改。 作为器件运行的一部分、TCA9617B B B B 侧上的缓冲输出低电平内置在器件中、并且无法更改器件本身或使用软件为 TCA9617B 更改此输出。

    如果您能够查看其他器件、我建议评估 TCA9509。 这与 TCA980x 系列类似、但电流感应侧位于 A 侧而不是 B 侧。 两侧的 VOL 值均低于0.4V。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    明白。 感谢您的支持。

    此致、

    Manjunatha