This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206B:最大节点数

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD206B, THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973703/sn65mlvd206b-max-number-of-nodes

器件型号:SN65MLVD206B
主题中讨论的其他器件: THVD2450

您好、TI 支持团队

我需要设置最多具有200个节点的多点总线。 为了使 所有节点之间的数据交换速度足够快、我需要大约50Mbit 的数据速率。 总线长度 大约为10 m 最大值 我的第一个想法是使用像 THVD2450这样的 RS485收发器。 但它们的差分阻抗应为60欧姆、由于我的层叠和连接器、我更喜欢50欧姆。 因此、我发现 SN65MLVD206B wicht 适合我的50 Ω 设计、但我不确定它能否处理200个节点。

此致

theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo、

    M-LVDS 标准指定支持多达32个节点。 该器件很可能无法处理200个节点。

    此致、

    I.K.