This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:10Base-Te 中的假随机序列、以10Mbps 的速率输出所有1&#39 (10MHz 正弦波)

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973081/dp83867ir-pseudo-random-sequence-in-10base-te-and-output-all-1-s-10mhz-sine-wave-in-10mbps

器件型号:DP83867IR

大家好

如果我们问 DP83867IR、您会介意吗?

我们的客户需要10Base-Te 中的伪随机序列、并以10Mbps 的速率输出全部1 (10MHz 正弦波)、以进行合规性测试。
您能否与我们分享如何配置这些寄存器设置?

我们假设"1.XX 至3.XX"是常见设置、但我们找不到"伪 随机序列"和"Output all 1's or 0s"的设置
1.寄存器0x001F = 0x8000 //复位 PHY
2.寄存器0x0000 = 0x0100 //将 DUT 编程为10Base-T/Te 模式
3.寄存器0x0010 = 0x5008 //将 DUT 编程为强制 MDI 模式
4. XXXXXX

此致、

大田松本