This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2552:

Guru**** 2561790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976508/tl16c2552

器件型号:TL16C2552

尊敬的先生或女士:

使用 TL16C2552FN 作为 PC16552DV/NOPB 的替代产品。
我尝试更换它、但它不起作用(UART 通信)。
MCR 寄存器设置为 BIT3 (1)和 BIT5 (0)。
它需要哪种确认才能工作?
希望很快能收到您的回复。

此致、
Nakatsuka、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakatsuka、

    我将查看这两个数据表、看看我是否可以发现任何明显的差异。 我明天会跟进。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakatsuka、

    两个器件之间似乎存在一些轻微的时序差异。 重置似乎也具有不同的默认值。 正如您指出的、MCR 位3和5看起来是不同的。

    e2e.ti.com/.../TL16C2552-Vs-PC16552.xlsx

    我们可能需要检查您在 o 示波器上的时序、并确认器件满足了最小时序要求。

    -Bobby