This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:HD3SS214 DP 通道

Guru**** 2897380 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977104/hd3ss214-hd3ss214-dp-lanes

器件型号:HD3SS214

您好!

DCX (p)和 DCX (n)(其中 x = 0、1、2、3)是否全部相同? 在电路板布线中、我需要获取 DP_ML_0 (p/n)差分对、并将其路由到 DC3 (p/n)、DP_ML_1 (p/n)、然后将其路由到 DC2 (p/n)等。

这是否会有问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HD3SS214是一款无源多路复用器。 只要输出通道顺序与输入通道顺序匹配、通道布线就可以。

    谢谢

    David