This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:接口论坛

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972713/ds90ub954-q1evm-interface-forum

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

你(们)好  

我们希望使用954模式输出 1280x960 30fps YUV422-8位4 LAN MIPI CSI。  

您能否帮助查看下面的 ALP 模式生成设置和954寄存器转储、是否遗漏了任何内容或出现了错误? 谢谢!

我们使用 ALP 设置图形生成、如下所示屏幕截图所示  

  

.e2e.ti.com/.../UB954_5F00_dump_5F00_pattern.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、蔡  

    这看起来不错。 您需要确保点击"Apply"、以便将更改应用到寄存器。 此外、请注意、您认为 VBP、VFP、VSYNC 处于默认状态、这些值之和等于垂直消隐。  

    谢谢

    Sally  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、  

    感谢您的回复、我确保更改寄存器。

    VBP、VFP 和 VSYNC 是垂直消隐、如何设置 水平消隐?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:  

    我们不在图形发生器中设置水平消隐、因为水平消隐不会影响带宽消耗。  

    谢谢

    Sally