This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1000M 媒体转换器模式下的 LLPT

Guru**** 2418220 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976971/dp83869hm-llpt-in-1000m-media-convertor-mode

器件型号:DP83869HM

您好、TI、

我们在 转换器模式下将 DP83869HM 与 MSP0430FR2111IRLL 搭配使用。 根据数据表、可以通过100m 介质转换器模式但千兆位转换器模式下的引导自举来启用或禁用 LLPT。 因此、我认为在千兆位转换器模式下无法实现 LLPT。 但是、如果我们在  千兆位转换器模式下配置 DP83869HM 并测试通信 LLPT 已激活。

默认情况下、在千兆位转换器模式下激活 LLPT 功能、无法禁用? 或者、我们是否还必须通过引导自举启用或禁用 LLPT?

此致、

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    这看起来像一个重复的帖子、与此帖子类似:  

    我将关闭此主题、我们团队的某个人将回复上述主题。

    此致

    Aniruddha