This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:终端电路的电路板布局

Guru**** 2884990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976976/dp83td510e-board-layout-for-termination-circuit

器件型号:DP83TD510E

您好!

我的客户对与端接电路相关的电路板布局有疑问。
数据表显示“差动走线必须为100欧姆差动”。
由于 RX+、RX-、TX+和 TX-的引脚布局、为了区分 RX 对和 TX 对的差分布线的优先级、必须使用一些通孔进行电路板布局。
实际上、我们的 EVM 使用了一些通孔。

我只需确认优先级。
第一个优先级是保持每个对的差分走线、然后可以接受最小的可改变阻抗的过孔。
这种理解是否正确?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    是的、如果布局中需要通孔、则可接受。 但是、必须注意过孔不会导致主要的阻抗不连续性。 过孔前后的差分走线应保持100欧姆阻抗。

    此致

    Aniruddha