This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848T:计时测量参考

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973534/dp83848t-reference-for-timing-measurement

器件型号:DP83848T

大家好、

只需稍微澄清一下使用 DP83848T 进行时序测量时应参考的内容。 我们知道器件具有上电复位(POR)功能、但我们不确定 PHY 是否已在此状态下初始化。

触发 POR 后、硬件复位在特定时间内仍然存在、因此上电将结束。 此时 、我们必须使用复位时序图(图5-2)进行测量、而不是上电时序图?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    正确、在 PHY 上电后、使用 RESET_N 引脚的任何复位都应遵循复位时序图5-2。

    此致、
    Justin