This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:GPIO3和 GPIO10

Guru**** 2757125 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976956/tusb9261-gpio3-and-gpio10

器件型号:TUSB9261

在 SLLU139A 上、GPIO3和 GPIO10是默认固件的输入引脚。

我们的定制板不使用 GPIO3和 GPIO10。

这些引脚是悬空的。

这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以将 TUSB9261 GPIO3和 GPIO10保持悬空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik

    感谢您的快速回答!!

    此致、

    Yoshishige