This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S009:TPD8S009

Guru**** 2349770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD8S009
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972554/tpd8s009-tpd8s009

器件型号:TPD8S009

提供案例详细信息或注释:如果您可以确认 CM1233-08DE 在功能上是等效的、我希望使用 TPD8S009DSMR 替换附加数据表 ON Semiconductor 中过时的 CM1233-08DE。 我需要有关原理图中引脚映射的帮助。 为了在我们的 Abbott Labs 产品中使用 TPD8S009、我必须回答这些问题。 我已随附数据表和、其中显示了我的 Cadence 模块以及我在原理图中如何使用 CM1233-08E。 如果有人可以帮我解决这个问题、我的电子邮件是 David.Tipotsch@abbott.com。  我可以向您发送 CM1233-08DE 和 Cadence 块的数据表、以及我目前原理图中的 CM1233-08DE 使用方法、如果您需要 TPD8S009DSMR 数据表来回答我的问题、我还可以将其发送给您。  或者、如果有人只能为我澄清 TPD8S009DSMR 的差分线路输入和输出、那将会有所帮助。

以下是我的具体问题:

1) 1)是否需要两个 TPD8S009DSMR 来替换一个 CM1233-08DE (用于处理8个差分对)?

2) 2)什么是 CM1233-08DE 引脚 OUT_1+、OUT_1-、IN_1_+、IN_1_-、OUT_2+、 OUT_2-、IN_2+、IN_2-、OUT_3+、OUT_3-、 IN_3+、IN_3-、OUT_4+、OUT_4-、IN_4+和 IN_4-至 TPD8S009DSMR 引脚? 相应的 TPD8S009DSMR 引脚是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    虽然 TPD8S009是一款具有5.5V Vrwm 的8通道单向 ESD 保护器件、但其功能似乎与 CM1233-08DE 不同。 其原因是 CM1233-08DE 应与其保护线路串联、因为它有一个看起来用于 EMI 滤波的电阻器。

    TPD8S009没有电阻器、应与所保护的线路并联

    如果需要、您仍然可以使用 TPD8S009、但它不会是 P2P 替代产品。 如果您需要对此进行任何澄清或有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望使用 TPD8S009、但我需要 CM1233-08E 的100欧姆特性阻抗以进行 EMI 滤波、目前我通过在 CM1233-08E 的输入侧的每个差分对与包含阻抗的 CM1233-08E 本身之间使用一个100pF 电容器来实现这一目的。  

    这是我当前的电路、输入电容器是 Johanson 电介质101X14W10MV4T:

    我了解 TPD8S009的连接方式必须如何不同。  我的另一个问题是、我应该在每个差分对之间还是与每条线路串联一个100欧姆电阻器(我将使用电阻器组)?  或每条线路上的50欧姆电阻器?  或者如何实现相同的滤波?

    如果可能、请为一个差分对绘制一个等效电路。

    谢谢你

    David Chipotsch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否可以使用插入文件或插入媒体按钮再次连接原理图? 有时、当您将其直接粘贴到文本框中时、它不会出现。   

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我看不到或没有您提到的按钮。  您可以通过 David.Tipotsch@abbott.com 向我发送电子邮件、我将通过电子邮件向您返回我的当前原理图以及我对如何使用 TPD8S009获取等效功能的建议理解。


    谢谢

    David