This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:最小 SCL 时钟频率

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976937/tca9803-min-scl-clock-frequency

器件型号:TCA9803

您好!

我发现"TCA9803数据表的第6页中仅提到"Max SCL clock frequency (最大 SCL 时钟频率)"、如下所示。 但是、我找不到"最小 SCL 时钟频率"。
那么、您能告诉我 最小 值吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有最小值。 当总线空闲时、SCL 为恒定高电压;当慢速器件执行时钟扩展时、SCL 可以在任意时间内处于低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    感谢您的快速回复。

    您能告诉我执行时钟拉伸所需的时间吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟扩展是 μ I²C 协议的一部分、并包含在正常时序参数中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    感谢您提供信息。

    我知道。

    此致、
    加藤