This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC41:USBC D+/- OVP 解决方案建议

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5USBC41, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972302/ts5usbc41-usbc-d---ovp-solution-recommendation

器件型号:TS5USBC41
主题中讨论的其他器件: TPD6S300

大家好、

1.我的客户在 USBC D+/-信号上有损坏问题、他们想在此信号路径上添加 OVP 功能 IC。

但我不知道 TS5USBC41是否合适。 你有什么建议吗?

2.此外,我认为 TPD6S300也可以满足客户的要求。 但看起来只能使用 SBU1/2路径、因为带有无电电池电阻器的 CC1/2路径。 正确吗?

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/967234 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TS5USBC41是具有20V 或24V OVP 的 USB2多路复用器。

    对于 TPD2S300、我将 TT 转移给电源组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我刚刚了解了这一点、但我认为这个问题是通过以下主题得到回答的:    

    谢谢、

    Emma