This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750 USB 通信

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBC41, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975746/tps25750-tps25750-usb-comms

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TS5USBC41

您好!

希望将 TPS25750器件用作电池供电型器件的灌电流(UFP)。 我还可以通过 SPDT USB 多路复用器将源 USB 数据路由到板载微控制器吗? 例如  TS5USBC41。 如果是、我可以使用 TPS25750控制多路复用逻辑吗?

谢谢

j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊

    如果您用作接收端口(UFP)、则将 USB 端口路由到 TPS25750没有好处。

    只需连接 MCU、并将 TPS25750的 GUI 配置设置为 USB2.0器件。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的回答。

    USB 数据应正常连接到我的 MCU、PD 操作由 CC 线路处理?

    如果我确实想成为 DFP、MCU 中的 USB Phy 是否需要支持 OTG?

    谢谢、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J、

    MCU 能够根据需要触发回滚交换和其他行为。

    您如何配置充电器以及您使用的是什么充电器?  我们在 TPS25750固件中直接支持3个系列的 TI 充电器。

    您能为我提供更高级别的系统图吗?  如果机密性是一个问题、您可以向我发送朋友请求、我们可以通过私人邮件共享这些请求