This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927QEVM:远程寻址解串器的设置

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973645/ds90ub927qevm-setting-for-addressing-deserializer-remotely

器件型号:DS90UB927QEVM
主题中讨论的其他器件:ALP

您好!

客户正在使用926和927 EVM 来评估器件并使用 I2C、但是在尝试将信息从串行器发送到解串器以将 I2C 启用到触摸显示屏时、几乎没有人提出问题。   

将 MCU 连接到串行器时、仅检测串行器地址(0x18)、要查看解串器、需要启动 ALP 软件。 需要配置什么才能访问解串器?  

2.如果希望可以访问显示屏的 I2C 地址、是否只需要在 I2C 控制寄存器上启用 I2C 直通?  

不明白为什么要在 ALP 软件上使用 INTB、是否有方法使用 INTB?  

提前感谢、致以诚挚的问候、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    您需要启用 i2c 直通并将显示屏的 I2C 地址编程到 SlaveID 和 SlaveAlias 寄存器、以从串行器侧获取访问权限。

    请确保 Ser 和 DES 已锁定。

    INTB 引脚没有 ALP 控制。 您需要从 DES 端创建中断事件。

    此致、

    蔡夏利