This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB941 + DS90UB948和 ALP 连接问题。

Guru**** 2391035 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972750/ds90ub948-q1-ds90ub941-ds90ub948-and-alp-connection-issue

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

尊敬的 Sirs:

我的客户在941+948和 ALP 上出现连接问题。

测试时、使用941 EVM + 948 EVM、然后连接到 PC、ALP 将检测到941和948、不会出现任何问题。

使用941 EVM +客户948板时、ALP 无法在 GUI 中检测客户电路板。

我是否可以向您推荐如何让 ALP GUI 检测客户电路板?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能否提供更多信息。 出现问题时、948是否锁定为941?

    出现问题时、我能否获得 ALP 信息页面的一些图片?

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、

    感谢您的回复、

    调整后,948可以连接至系统。

    但是修订版:TestDie,像素时钟为0,所以需要调整或修改哪些参数? 谢谢、让我们向您学习并提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试为941提供时钟或启用内部图形生成、并且948信息应该会显示出来。

    此致、

    蔡夏利