This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:未上电时 SCL/SDA 泄漏电流

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972922/pca9306-scl-sda-leakage-current-when-unpowered

器件型号:PCA9306

您好!

如果器件未通电、SCL/SDA 线路上会出现什么泄漏电流?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 EN 为0V、则开关关闭、您得到 IIH

    如果电源不是0V 但处于浮动状态、则 EN 可能为高电平、并且开关可能(部分)闭合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    克莱明是正确的。 请注意、这实际上是 IIH 的测试条件

    由于 EN 应连接到应用中的 VREF2、因此实际上器件处于断电状态。 您应该希望在此应用此参数。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱明/丹尼。 我在数据表中看到了这一点、但不确定我是否正确解释了它。 我感谢作出澄清。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    实际上、我在这里有一个有关浮动电源的后续问题。

    如果电源悬空、SCL/SDA 引脚的直流阻抗是多少?  

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最坏的情况下、"浮动"与"完全供电"相同。 (但流过200 kΩ 电阻器的电流将缓慢地对电源放电。)