This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:是否应放置交流耦合电容器?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976489/hd3ss3411-should-i-place-ac-couple-caps

器件型号:HD3SS3411

大家好、

我的客户正在基于我们的 HD3SS3411设计 PCIe 多路复用器。 在 PCIe 时钟上应用交流耦合电容器时、是否需要将其放置在 TX 对上?

我是否可以建议客户按照数据表放置交流电容器?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在谈论时钟通道或 TX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    由于我不是很相似、如果我说有任何错误、请帮助纠正。

    在我看来、我们可以将 mux 用于时钟通道或 TX。 我们可以按照数据表的建议为 TX 应用放置交流电容器。

    对于 PCEI 时钟应用、我们不需要在差分对上放置交流电容。 正确吗?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需在 TX 上放置电容器、PCIe 时钟信号上没有电容器