This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:差分输入端差分电压的含义"

Guru**** 2964990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976823/tusb564-the-meaning-of-differential-voltage-at-differential-inputs

器件型号:TUSB564

您好,

我对 TUSB564有一些设计问题、 请提供建议、谢谢。

1。两个信号 SBU1和 SBU2是差分信号还是单端信号?

2.May 我知道 "差分输入端的差分电压" 的含义<+/-2.5V、这是否意味着从 D+到 D-的最大电压必须小于2.5V、或者 D+到 GND 和 D-到 GND 的最大电压必须小于2.5V?

如果以上答案是从 D+到 D-的电压需要小于2.5V、我可以在 D+和 D-上放置上拉高电阻器并将高电平拉至3.7V 吗? 我的设计将把 连接到 SBU1/2信号的上拉电阻器连接到3.7V、并且在 typec 连接到主机后将禁用上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:SBU 是单端信号

    2:差分电压为 D+- D-

    3:SBU 引脚为直流耦合和3.3V IO