This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30-EP:全双工不工作

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976295/sn65hvd30-ep-full-duplex-not-working

器件型号:SN65HVD30-EP

您好!

我们的客户有如下问题:

我们在两个电路板上使用此部件 SN65HVD30MDREP、并将其连接到全双工模式、但我们没有获得正确的数据、我们收到了一些垃圾值、 随附的是我们的原理图、您可以查看并告诉我们为什么我们没有在全双工模式下接收数据。 我们已将两个电路板上的 TX 引脚连接到 RX 引脚、并将 RX 引脚连接到 TX 引脚。

请查看并告知我们可能会出现什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roland、

    数据速率和电缆长度是多少? 两个通信端之间是否存在任何接地电位差? 我注意到已安装5V TVS 二极管。 请检查总线电压电平、以确保二极管不会钳制信号。 您尝试使用回路(TX 到 RX)或先使用短电缆进行测试。

    此致、

    Hao