This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C31MQML:DS26C31MJ/883和5962-9163901MEA

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976865/ds26c31mqml-ds26c31mj-883-and-5962-9163901mea

器件型号:DS26C31MQML
主题中讨论的其他器件:AM26C31

大家好、  

客户对以下2种产品的军用编号有疑问。

DS26C31MQMLdatasheet

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds26c31mqml.pdf?ts=1612499871842&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS26C31MQML%253FkeyMatch%253DDS26C31MJ%2526tisearch%253DSearch-EN-everything%2526usecase%253DGPN

AM26C31数据表:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am26c31m.pdf?ts=1612500081790&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAM26C31M%253FkeyMatch%253D5962-9163901MEA%2526tisearch%253DSearch-EN-everything%2526usecase%253DOPN

为什么它们具有相同的军用编号?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ba、

    DS26C31源自美国国家半导体公司。   2011年、TI 收购了 National。  要接收此版本的产品、请通过器件型号 DS26C31MJ/883订购。

    AM26C31源自 TI。  要获取此版本的产品、请通过 SMD 编号5962-9163901MEA 订购。

    美国政府 DLA SMD 系统的设置使任何公司只要产品符合 SMD 中的所有规格、就可以提供 SMD 编号的器件。  对于像这样的行业标准器件(RS-422驱动器)、许多公司制造该器件以及 TI 和美国国家半导体提供的符合 SMD 编号的产品。  当 TI 收购 National 时、存在一些重叠。  当时发布了一个 PCN、其中 National 和 TI 都提供了 SMD 器件型号、如果订购了 SMD 器件型号、则客户将获得该器件的 TI 版本。   要获取器件的 National 版本、必须按旧 National (现在为 TI)器件型号而不是 SMD 编号进行订购。

    要在 SMD 上列出并具有 SMD 器件型号、产品必须符合所有性能要求、并且公司必须按照 SMD 中所示的 mil 标准制造、测试和鉴定器件。   公司还必须获得认证才能向 SMD 提供零件。