This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:双工开关

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1410, THVD1419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970141/thvd1410-duplex-switching

器件型号:THVD1410
主题中讨论的其他器件: THVD1419

大家好、团队、

您能否告诉我、是否可以通过使用两个 THVD1410实现半双工/全双工开关解决方案?

请从 此处的内部链接中找到原理图。 (请连接至 VPN 进行下载)

如果这个想法是可行的、我想通过使用一个集成了两个半双工收发器的 IC 来优化这个解决方案。

TI 是否有这样的解决方案? 电源电压为3.3V。

此致、

Itoh

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、

    我认为原理图应该起作用。 应用和系统要求是什么(数据速率、ESD 等)? 我认为原理图中可以使用任何3.3V 半双工 RS-485收发器。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    很抱歉耽误你的时间。

    数据速率:<250kbps

    ESD:接触= 4kV、空气间隙= 4kV、标准条件下。 因此、我希望确保接触电压>=6kV、空气间隙>=8kV。

    此外、我的客户对抗浪涌干扰功能感兴趣、希望能够承受雷击。

    因此、我认为 THVD1419应该是一个不错的选择。 你怎么看?

    此致、

    Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、

    是的、我认为 THVD1419可以满足客户在应用中的需求。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao