This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:故障安全说明

Guru**** 2512955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976893/am26lv32-fail-safe-clarification

器件型号:AM26LV32

大家好、团队、

我想澄清一下数据表函数表表1的一点。

-0.2V < VID < 0.2V 并且并联方式描述了开路、短路或终止条件。

当输入短路或端接而-0.2V<VID <0.2V 时,“开路、短路或端接”被优先化,所以输出将为 H,正确吗?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    实际上、数据表中的描述不准确。  该器件仅具有 开路失效防护功能、不会发生短路或端接。 有关最新 更新、请参阅 AM26LV32E 的数据表。

    此致、

    Hao