您好!
我们在转换器模式下将 DP83869HM 与 MSP0430FR2111IRLL 搭配使用。 介质转换器硬件没有其他组件(交换机、CPU 等)连接到这两个部件。 光学收发器是 eoptolink EOLJ-5122-I (通过 msp0430激活)。 铜连接工作正常、我们可以读取/写入 PHY 的所有寄存器。 光连接不工作、我们不知道原因。 我们尝试将连接电阻器的 phy 模式设置为转换器模式:JTAG_TDO 未连接、RX_D2上拉、RX_D3未连接。 我们使用的是双电源模式。 您是否知道我们可以检查什么以使应用程序运行。 感谢你的帮助。