This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:介质转换器模式1000Base-T/1000Base-X

Guru**** 2416830 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971727/dp83869hm-media-converter-mode-1000base-t-1000base-x

器件型号:DP83869HM

您好!

我们在转换器模式下将 DP83869HM 与 MSP0430FR2111IRLL 搭配使用。 介质转换器硬件没有其他组件(交换机、CPU 等)连接到这两个部件。 光学收发器是 eoptolink EOLJ-5122-I (通过 msp0430激活)。 铜连接工作正常、我们可以读取/写入 PHY 的所有寄存器。 光连接不工作、我们不知道原因。 我们尝试将连接电阻器的 phy 模式设置为转换器模式:JTAG_TDO 未连接、RX_D2上拉、RX_D3未连接。 我们使用的是双电源模式。 您是否知道我们可以检查什么以使应用程序运行。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 读取寄存器0x006E 时、应指示器件是否以正确的模式启动。
    • 对于某些 SFP,我们已经看到,如果 SFP 的 TX_DISABLE 引脚上有大约600欧姆的下拉电阻,则链路更稳定。 我们可以尝试一下吗?
    • 可以尝试另一个 SFP?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "strap _STS"寄存器的值为0806十六进制、因此这是可以的-但仍然不起作用。 在布局中、未连接引脚45/LED2。 您是否认为这是问题? 我们尝试与另一个收发器连接、并在 TX-DISABLE 引脚上使用600 Ω 下拉电阻、但这也不起作用。

    为电路板供电后、铜缆端口上有千兆位连接。 光连接没有链路(在寄存器中检查)、但连接到介质转换器的另一个器件显示了一个链路。

    我们已激活"光纤强制模式"、由于光纤连接在另一个设备上显示此链路、但我们无法传输数据。

    另一个问题:在千兆转换器模式下、LFP 功能默认被激活、但无法禁用吗? 在100Mbps 模式下、可启用和禁用该功能。 我们对此并不肯定。

    我希望您还有其他一些解决方案。

    此致、

    Maik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    您有什么想法可以帮助我们吗? 谢谢。

    此致  

    Maik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maik、您好!

    团队正在研究此问题。 我们中的一位很快就会与您联系。

    抱歉、什么是 LFP?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    感谢您的回答。 LFP 为"链路故障直通"。 我想您在 dp83869HM 的数据表中将这称为"链路损耗传递-推进器"。

    此致、

    Maik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表有拼写错误、仅在100m 范围内显示、1GbE 上也支持该表。 配置与100M 相同。  

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们找到了问题、我将尝试向您解释。 在第5页的 DP83869HM 数据表中、您可以找到:

    编号24 - JTAG_TDI/SD - I - WPU - JTAG 测试数据输入:IEEE 1149.1测试数据输入引脚、测试数据通过 TDI 扫描到器件中。 SD:在1000Base-X 和100Base-FX 模式中、该引脚将充当信号检测。 应将其连接到光学收发器的信号检测。

    这是不正确的、因为 phy 与 LOS 信号一起工作、而不是与反转 LOS 信号检测一起工作。 因此、如果您将 SD 连接到此引脚、收发器将无法工作、因为 PHY 随后会禁用端口。 您还可以检查这一点、因为该引脚上有一个内部上拉电阻器。

    在数据表中的10.2.2.2.1收发器连接下、您会发现 LOS 信号直接连接到物理层(SFP 连接器)。 这也在 phy 的演示布局中完成。 SFP 具有 LOS 信号、因此这是可以的、可以正常工作。

    我希望您可以在 phy 的数据表中添加一个信息。 谢谢。

    此致

    Maik