This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:我们是否有 MIPI MUX 开关解决方案

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973476/tca9546a-do-we-have-solution-for-mipi-mux-switch

器件型号:TCA9546A

大家好、

我的客户已将此器件用于 I2C 多路复用器开关应用。

但它们还需要 MIPI MUX 开关。

那么、我们是否有解决方案呢?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 多路复用器可通过 μ I²C 总线本身进行控制。 MIPI 无法做到这一点。

    对于 MIPI、请使用 任何支持所需电压和数据速率的3:1 (或4:1)模拟开关。