This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:Linux 系统出现 USB 错误

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972296/tusb7340-usb-error-with-linux-system

器件型号:TUSB7340

您好!

我们的客户在 Linux 系统中使用了 TUSB7340、插入和插拔操作期间有时会出现以下错误。 请帮您进行分析。

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    此日志不足以让我们调试问题。  我们将需要有关 USB 端口上发生的情况的信息。  请注意、TUSB7340是一款 NRND、因此支持有限。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢你的答复。

    客户表示 USB 端口有三次问题。 第一次是 UART 通信是全天正常进行的、第二天早上仍在使用、但当他插入并再次插入时、他发现系统下的错误代码和四个 USB 端口都出现故障。 另一次是 在他用 U 盘复制数据后、 系统下出现错误代码、 四个 USB 端口都出现故障。

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我们无法根据提供的信息调试 Linux 错误。

    此致、

    JMMN