This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3222E:输出电流容量

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969144/max3222e-rout-current-capacity

器件型号:MAX3222E

你(们)好

您是否会建议 ROUT1和 ROUT2的额定电流容量?

我在数据表中找不到它。

谢谢

此致、

Shidara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    接收器输出在给定的输出电流下的特性(见下文)。 超过这些电流可能会导致输出电压漂移超出相关的指定范围。  

    请告诉我、您是否正在寻找这种解决方案、以及您是否有任何其他问题。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric-San

    非常感谢。 我通知了。

    还有其他问题 、您是否会告知 ROUT1和 ROUT2的绝对最大电流规格?

    根据其数据表的驱动器部分、短路输出电流最大值=±60mA。

    因此、我认为 ABS 电流应该大于60mA、但我找不到 ABS 值。

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shidara-San、

    您提到 的±60mA 规格是短路电流、表示短路情况下的预期值。 换言之、这在某种程度上代表了短路时预期从器件中看到的最大电流。 在不违反数据表第3页中的绝对最大额定值的情况下、您将无法获得更高的电流。 这并不意味着该器件应连续汲取60mA 电流。

    关于绝对最大额定值、这在绝对最大额定值部分的电压规格中进行了介绍。 这些额定值考虑了这些条件下的预期电流消耗。

    很明显、绝对最大额定值表示我们预计会 器件造成损坏的阈值。 在正确运行方面、随着电流消耗的增加、平均而言、VOH 稍低、VOL 略高。 Eric 正确参考上述测试条件用于获取数据表中显示的最小值、典型值和最大值。

    这是否有助于澄清问题?

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢你的建议。

    是的。 我可以通知它。

    谢谢

    BR

    Shidara