This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:您是否有 ZAJ 封装的布局示例?

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976540/xio2001-do-you-have-any-layout-example-for-zaj-package

器件型号:XIO2001

 大家好、

 我的一位客户正在为 XIO2001ZAJ 评估设计自己的 PCB。

 现在、他们面临着 在  ZAJ 终端 和临时零件之间进行布线的困难

因为 ZAJ 焊球间距为0.5mm。

 您是否有 ZAJ 封装的任何布局示例、如9.3.2布局示例部分、图32

在 XIO2001数据表(Ver. SCPS212I)的第125页?  

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意下面的 E2E 案例以了解布局示例/文件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好 Nasser

     非常感谢您的回复。

     请告诉我下面的 E2E 案例在哪里?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面记下此案例的链接:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/973814/3598439#3598439

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Nasser、

     感谢您提供信息。

     您是否对 ZAJ 封装具有类似的布局数据

    因为 ZAJ 封装焊球 布局与 ZGU 封装不同?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    请注意以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/spraa99b/spraa99b.pdf

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Nasser、

     非常感谢您的快速回复。

     我将请他们参阅有关 ZAJ 封装电路板布线的文档。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。