This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217-Q1:USB-IF 认证

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB217-Q1, TUSB217EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972230/tusb217-q1-usb-if-authentication

器件型号:TUSB217-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB217EVM

大家好、

TUSB217-Q1是否具有 USB-IF 身份验证、您能否共享报告? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    与 USB 2集线器(无 TID)不同、USB2转接驱动器未针对系统进行测试。 请在以下设置中找到使用 TUSB217EVM 的示例眼图:PC 测试端口-->短 USB 电缆--> TUSB217EVM --> 5m 电缆--> USB2测试装置-->示波器。 请记住、在没有转接驱动器的情况下、结果会因电缆质量、电缆规格和 PC 性能而异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik

    您能否帮助提供对应于5V 的热数据值?

    温度上升了多少?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    如果您在寻找5V 时的功耗、请参阅数据表的第6.5节"电气特性、功率"。 ICC 规范适用于 Vcc = 5V。 在 建议的运行条件下、Ta 的规格也有效。